This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:实际可实现的最大数据速率

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/602127/cc2500-maximum-practically-achievable-data-rate

器件型号:CC2500

您好!

我将 CC2500与 TI 提供的 PIFA 天线和匹配网络搭配使用。 该芯片在数据速率低于19.2Kbps 的情况下工作正常。 当我提高数据速率时、芯片开始丢失数据包、超过40 Kbps 时、它会停止接收。

我使用的是2-FSK 调制方案和200KHz 的带宽(4倍数据速率)。

TI 数据表保证500Kbps 的数据速率。

我希望数据速率至少为100Kbps。

请帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venugopal、

    为确保正确操作、您必须确保为每个数据速率和调制使用适当的无线电寄存器设置。 有关详细信息、请参阅数据表和 SmartRF Studio 中的设置。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    以下是我的寄存器设置。

    调制= 2 - FSK、偏差= 38.02KHz (对于所有以下情况)

    MDMCFG2 = 0x03、DEVIAT = 0x44。

    情况1:数据速率= 4.8Kbps、带宽= 203.125kHz

    MDMCFG3 = 0x83、MDMCFG4 = 0x87

    通信是可靠的。

    情况2:数据速率= 19.2Kbps、带宽= 203.125kHz

    MDMCFG3 = 0x83、MDMCFG4 = 0x89

    通信是可靠的。

    情况3:数据速率= 40Kbps、带宽= 203.125kHz

    MDMCFG3 = 0x33、MDMCFG4 = 0x8A

    通信是可靠的。

    情况4:数据速率= 90Kbps 、带宽= 541.666kHz

    MDMCFG3 = 0xC6、MDMCFG4 = 0x2B

    通信不可靠

    情况5:数据速率= 115Kbps、BW = 650kHz

    MDMCFG3 = 0x22、MDMCFG4 = 0x1C

    通信不可靠

    请查看并告诉我。

    谢谢

    Venu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定您是如何根据测试所用的设置推导出来的、 但假设您使用2.4kbps,BW = 203kHz 作为起点,并且只需更改不同测试用例的数据速率和带宽,您就会在更高的数据速率下获得次优(甚至不起作用)设置。

    对于情况4和5、请确保将 FSCTRL1、AGCCTRL2、AGCCTRL1、AGCCTRL0和 FREND1设置为在 SmartRF Studio 中选择250kbps、BW = 541kHz 时获得的值(分别为0x0A、0xC7、0x0、0xB0和0xB6)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 我使用的是具有 Smart RF Studio 默认设置的 MSK、而不是2-FSK 调制。 在较高数据速率下、2-FSK 调制方案似乎存在问题。

    您能否详细说明 PA 之前使用的滤波器(通过寄存器设置指定 BW)的详细信息?

    谢谢

    Venu