This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:NFC ISO 15693传感器应答器评估模块

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/604237/rf430frl152hevm-nfc-iso-15693-sensor-transponder-evaluation-module

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:MSP-FETRF430FRL152H

您好!

我看不到 http://www.ti.com/tool/RF430FRL152HEVM?keyMatch=RF430FRL152H&tisearch=Search-EN-Everything#descriptionArea 的原理图文件和布局文件 

NFC ISO 15693传感器应答器评估模块

您能否提供相同的 Altium 原理图和布局文件?  

我想将其中的大部分内容重复用于我的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看此 EVM 的 TI 参考设计网页。

    www.ti.com/.../TIDM-RF430FRLSENSE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 Altium 文件、但可以在此处找到设计文件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。 我仍然对原理图有几个问题。  

    在原理图的 JTAG 部分中、这些 TP3、TP4和 TP5部分是什么、它们为什么要接地?

    在同一个原理图中、SV2跳线引脚2连接到 FET_VCC。 该 FET_VCC 是什么? 我需要它才能使 JTAG 编程正常工作、还是 可以省略它?

    在下面粘贴的电源部分原理图中;

    IC1:TPS72215的用途是什么?

    IC2:TExaS TPS773DGK8的用途是什么?

    反向偏置连接的齐纳二极管 D3的用途是什么?

    4、右侧有开关 S6、我们可以将电源直接连接到电池或 VDDB。 这是否意味着、如果我从 外部 LDO 生成电源、我将该输出连接到 VDDB?

    5.迷你 USB 连接器的用途是什么? 用于与 PC 连接吗?

    6.什么是 TP10?为什么 RST/NMI 通过22k 欧姆电阻器与 VDDSW 分开?

    非常感谢您的回答、我期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="letlacklife "]在原理图的 JTAG 部分、这些 TP3、TP4和 TP5部分是什么、它们为什么会进入实际状态?

    这些是测试点、可用于示波器探头在探测 PCB 时使用。  或用于连接更多需要接地的电路。

    [引用 user="letlive">在同一个原理图中、SV2跳线引脚2连接到 FET_VCC。 该 FET_VCC 是什么? 我是否需要它才能使 JTAG 编程正常工作、或者 是否可以省略它?

    FET_VCC 是来自 MSP-FET 工具的电源。  此工具提供自己的电源、EVM 可以使用此电源自行为 EVM 供电。  要执行此操作、需要将 S6设置为"电源"侧。  左下角的电路用于 JTAG 电平转换。  由于'152H 只能处理高达1.65V 的信号、并且 MSP-FET 本身不会下降这么远、因此使用了该电路。

    [引用 user="letlacklife ]1. IC1:TPS72215的用途是什么?[/quot]

    它是一个 LDO、接受约3V 电压并将电压调节至1.5V、这是'152H 所需的范围。

    [引用 user="letlacklife ]2. IC2的用途是什么:TExaS TPS773DGK8?

    它是一个 LDO、从 USB 获取5V 电压并将电压降至3.3V。

    [引用 user="letlacklife ]3. 反向偏置连接齐纳二极管 D3的用途是什么?[/QUERP]

    它们可防止 FET 电源和3.3V LDO 在未通电时相互流动。  隔离电源区域。  

    [引用 user="letlacklife ]4. 右侧是开关 S6、我们可以将电源直接连接到电池或 VDDB。 这是否意味着、如果我从 外部 LDO 生成电源、我会将该输出连接到 VDDB?[/quot]

    是的。  另外请记住、仅 VDDB 不会为'152H 供电。  有一个内部电池开关需要关闭(可能通过 RF)、此开关将为 VDDB 至 VDDSW 供电。  如有必要、只需直接为 VDDSW 供电即可在外部完成此操作。  在任何情况下、该器件都将始终使用射频回收能量。

    [引用 user="letlacklife ]5. 迷你 USB 连接器的用途是什么? 用于与 PC 连接吗?[/quot]

    它仅用于外部电源。

    [引用 user="letlacklife ]6. 什么是 TP10?为什么 RST/NMI 通过22k 欧姆电阻器与 VDDSW 分开?[/QUERP]

    TP10代表测试点10 -用于调试目的。 22k Ω 电阻器是'152H 复位的上拉电阻器。  该芯片具有内部上拉电阻、但也需要外部上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回复。 我有以下后续问题:

    4、右侧有开关 S6、我们可以将电源直接连接到电池或 VDDB。 这是否意味着、如果我从 外部 LDO 生成电源、我将该输出连接到 VDDB?

    问题:假设我不想在外部为152H 上电、而只想使用外部 LDO 来提升电池的电压。 在这种情况下、将 LDO 的输出直接连接到 VDDSW 是否足以为152H 供电? 或者、为了给152H 上电、我是否需要对 VDDB 和 VDDSW 短路?  

    5.迷你 USB 连接器的用途是什么? 用于与 PC 连接吗?

    问题:在上述情况下、如果我使用 LDO 为152H 上电、那么我不需要使用 USB 进行正确的供电?  

    问题:调试:混乱?

    如果我要开发一个通过升压/LDO IC 使用外部电池的系统、那么我就可以从该 LDO 芯片获得电源。 现在、如果我需要调试我的152H uC 程序、我需要使用 JTAG 吗? 在这种情况下、我应该将跳线连接到哪里? 我不想为了调试而耗尽电池?  我不确定是否理解正确? 如果我连接 JTAG、那么 MSP-FET 的 JTAG 电源将驱动152H、在这种情况下我不需要电池? 对吗?  
    我还有关于 MCU 部分原理图的其他问题:
    1.为什么 P1.5、P1.6和 P1.7引脚通过100k 欧姆电阻连接到开关 S3、S4和 S5?
    2.为什么我们需要开关 S3、S4和 S5?
    3、为什么 P1.4只能通过10k 欧姆电阻器连接、为什么其输出端连接到 BSS138LT1? BSS138LT1器件的用途是什么 ?
    天线
    您是如何获得电容器 C14和 C7的39pF 和8.2pF 值的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="letlive"]在这种情况下、将 LDO 的输出直接连接到 VDDSW 是否足以为152H 供电? 或者、为了给152H 上电、我是否需要对 VDDB 和 VDDSW 短路?  [/报价]

    不需要、您不需要对 VDDB 短路、为 VDDSW 供电就足够了。

    [引用 user="letliflive">问题:在上述情况下、如果我使用 LDO 为152H 上电、那么我不需要 USB 来正确供电?  [/报价]

    是的、如果您已经有了另一个电源、则无需使用 USB 进行供电。

    [引用 user="letlacklify"] 我不确定是否理解正确? 如果我连接 JTAG、 那么 MSP-FET 的 JTAG 电源 将驱动152H、在这种情况下我不需要电池? 对吗?  [/报价]

    为了进行调试、您可以使用 FET 电源为芯片供电、而无需使用电池。  不过、在这种情况下、您必须找到断开电池的方法。  此外、您还需要一个1.5V LDO。

    [引用 user="letlacklife "]

    为什么 P1.5、P1.6和 P1.7引脚通过100k 欧姆电阻连接到开关 S3、S4和 S5?
    2.为什么我们需要开关 S3、S4和 S5?

    [/报价]

    因为 ROM 需要它们来确定要启用的功能。  有关上拉/下拉电阻的信息、请查看 RF430FRL15xH 固件用户指南(5连接主机控制器)。  仅当使用"Default"或"SensorHub"项目时才需要这些文件。  对于"NFC"示例 、不需要这些电阻器和开关。

    [引用 user="letlacklife "]

    为什么 P1.4仅通过10k Ω 电阻器进行连接、为什么其输出端连接到 BSS138LT1? BSS138LT1器件的用途是什么 ?
    天线

    [/报价]

    由于 RF430FRL152H 是1.5V 部件、因此它无法直接驱动 LED。  BSS138LT1仅提供 LED 所需的驱动器。

    [引用 user="letlify")您如何得出电容器 C14和 C7对应的39pF 和8.2pF 值?  [/报价]

    如果是定制 PCB、则需要确定这些参数。  我们提供了有关如何调整天线的参考。  查看本指南:

    《RF430FRL15xH NFC ISO 15693传感器应答器实用天线设计》(http://www.ti.com/lit/pdf/sloa217)

    此外、我建议查看数据表中所需的最小元件示例电路

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/rf430frl152h.pdf (应用、实施和布局、第7节)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我还有几个问题需要跟进:

    1、 调试时、可以使用 FET 电源为芯片供电、而不需要电池。  不过、在这种情况下、您必须找到断开电池的方法。  此外、您还需要一个1.5V LDO。

    您是说 LDO 必须输出1.5伏、对吧?


    2.为什么 P1.5、P1.6和 P1.7引脚通过100k 欧姆电阻连接到开关 S3、S4和 S5?

    2.为什么我们需要开关 S3、S4和 S5?

    因为 ROM 需要它们来确定要启用的功能。  有关上拉/下拉电阻的信息、请查看 RF430FRL15xH 固件用户指南(5连接主机控制器)。  仅当使用"Default"或"SensorHub"项目时才需要这些文件。  对于"NFC"示例 、不需要这些电阻器和开关。

    我不知道您对默认、SensorHub 和 NFC 示例的看法。 这些示例在哪里? 这些应用程序与 JTAG 调试器有什么关系?

    在我的设计中、我有一个连接到152H 的传感器和一个驱动 uC 的 LDO。  

    因此、在这种情况下、在开发和调试时(如果我错了、请纠正我的错误)、我肯定需要 JTAG 调试器。 为此、我需要使用100k 欧姆电阻器来馈送 S3、S4、S5开关? 或者、我能否将 RF152H 的 JTAG 引脚直接连接 到 FET 调试器的4个引脚(不确定此选项)?  

    同样、我可以将 MSP-FET 的 JTAG 引脚直接连接到 TCK、还是需要将其连接到10k R6串联电阻器?  

    3.在 MCU 原理图部分:  

    -160k 的 JMP1代表什么?

    -为什么 TDO 通过 JMP1到达 U2的集电极? 设计中为何包含 U2?

    - Q2、R7 (220)和 U7 (ALARM)的功能是什么?

    4. I2C SPI 部分

    - I2C 和 SPI 协议为何需要 U4和 U6 IC?  

    -如果我使用上拉电阻器将多个传感器(工作电压为1.5伏的从器件)连接到没有这些 IC 的 RF152H、是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="letlive"]您的意思是 LDO 必须输出1.5伏特电压?

    理想情况下。  如有必要、最高可达1.65V。

    [引用 user="letlive">我不知道您对默认、SensorHub 和 NFC 示例的看法。 这些示例在哪里? 这些应用程序与 JTAG 调试器有什么关系?[/quot]

    这些是启动固件项目的示例。  在 此处查看'152H 产品页面:http://www.ti.com/product/RF430FRL152H 并选择"Tools and Software"选项卡。  然后浏览到软件部分。

    如果您想使用芯片中的 ROM 代码、这些示例项目很重要。  示例 ROM 功能、如 ISO/IEC 15693射频堆栈、传感器登录 FRAM、I2C/SPI 主机控制支持等。  有关 ROM 功能的更多信息、请查看此链接 :http://www.ti.com/lit/pdf/slau603

    您可以选择根本不使用 ROM、在这种情况下、与 NFC 示例一样、JTAG 线路上的上拉或下拉电阻器将不需要。  仅当您将默认或 SensorHub 示例编程到器件中时、才会对这些电阻器进行采样。  JTAG 线路上的这些电阻器与 JTAG 功能实际上无关、而是共用相同的引脚。  通常、当芯片处于生产中时、JTAG 未激活。 选择的电阻器可使用 JTAG、不受其影响。

    [引用 user="letlife">在这种情况下、在开发和调试时(如果我错了、请纠正我的错误)、我肯定需要 JTAG 调试器。 为此、我需要使用100k 欧姆电阻器来馈送 S3、S4、S5开关? 或者、我能否将 RF152H 的 JTAG 引脚直接连接 到 FET 调试器的4个引脚(不确定此选项)?  [/报价]

    是的、开发和调试过程中肯定需要使用 JTAG 调试器。  但是、您应该考虑 JTAG 电平转换器是否位于可在测试时连接到产品的单独电路板上。

    为了实现灵活性、这些开关在 EVM 上实施。  如果您选择使用 ROM 传感器支持(默认或 SensorHub 示例)、则只需使用接地或 VDDSW 连接的电阻器替换开关(取决于所需的配置-再次参考先前提供的文档)

    MSP-FET 本身不会达到1.65V。  因此、需要电平转换器。  您可以考虑使用已有的电平转换器工具、这样您就不必自己开发。  可从以下网址获得: http://www.ti.com/tool/msp-ts430l092#buy

    [引用 user="letlacklife ">同样、我可以将 MSP-FET 的 JTAG 引脚 直接连接到 TCK、还是需要将其与10k R6串联电阻器连接?  [/报价]

    否、所有 JTAG 信号都应直接连接到器件引脚(在电平转换器之后)。  仅 MOSFET 需要10k 电阻器。

    [引用 user="letlacklife "]具有160k 的 JMP1代表什么?

    需要这样才能正确偏置光传感器。 您的应用中不应需要此功能。

    [引用 user="letlacklive">为什么 TDO 通过 JMP1连接到 U2的收集器? 设计中为何包含 U2?[/QUERP]

    这样做是为了省电。  不使用时、光传感器始终由 VDDSW 偏置并消耗电流、而是仅在 ADC 对该传感器采样时使用 GPIO (TDO)对其进行偏置。  默认情况下、此功能处于禁用状态。

    letlive 说:
    Q2、R7 (220)和 U7 (alarm)有哪些功能?

    如前所述、由于'152H 无法直接驱动 LED、因此需要一个放大器。 这些组件是放大器。

    [引用 user="letlive"- I2C 和 SPI 协议为何需要 U4和 U6 IC?  [/报价]

    它们是将 I2C/SPI 连接到 BoosterPack 或 LaunchPad 的电平转换器。

    [引用 user="letlacklive"-如果我使用上拉电阻器将多个传感器(工作电压为1.5伏的从器件)连接到 RF152H、而不使用这些 IC、它是否起作用?

    是的、这应该起作用。  您应该确保传感器能够检测到1.5V 信号。