This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRXEBK:SMARTRXEBK 是否支持 CC2500EMK?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/604431/smartrftrxebk-does-smartrftrxebk-support-cc2500emk

器件型号:SMARTRXEBK
主题中讨论的其他器件:CC2500CC2500EMKCC1190

SMARTRTRXEBK 是否支持 CC2500评估模块? 在 SmartRF 板的“说明”部分中,它 显示为 支持 CC2500EM ,但是 在 SmartRF 收发器评估板用户指南(修订版 A) 文档中,我在第5章(使用 SmartRF 收发器评估板)中看不到 CC2500EMK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以使用它。 请参阅以下内容。 CC2500页面下的内容。

    SmartRF 收发器评估板(TrxEB)旨在与德州仪器(TI)的低功耗射频收发器配合使用,以进行评估、性能测试和软件开发。

    支持以下收发器评估模块:

    • CC1101EM*
    • CC11xLEM*
    • CC112xEM*
    • CC1175EM*
    • CC1200EM*
    • CC2500EM
    • CC2520EM

    (*)还支持所有频率变体和 CC1190的组合

     

    谢谢、

    PM