This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:TI 传感器标签 CC2650STK、用于接收/侦听来自其他传感器标签的广播信标

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC1350, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/603846/rtos-cc2650-ti-sensor-tag-cc2650stk-to-receive-listen-to-advertisement-beacons-from-other-sensor-tags

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC1350

工具/软件:TI-RTOS

您好!

TI 传感器标签 CC2650STK 是否可以接收/侦听来自其他传感器标签的广播信标? 如果是、如何使用 TI RTOS 在代码中执行此操作?

最棒的

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是可以使用普通射频命令实现的。

    • 使用 TI-RTOS 2.21
    • 首先、我们来看看 CC1350的 rfWsnDmNode 示例。 此示例包含一个包含文件 SimpleBeacon.c 的文件夹"seb" 结合 SmartRF_settings.c 文件、您可以了解如何直接使用原始 BLE 命令。
    • 现在返回到 CC2650。 您可以使用相同的 TI-RTOS SDK。 您可以使用 rfPacketRx 示例作为起点、或使用双模示例中的 SimpleBeacon .c 文件。 但是 rfPacketRx 示例向您展示了一种使用数据队列的方法。
    • 阅读技术参考手册第23.6.4.5节中的 CMD_BLE_SCANER 以及相关数据结构。
    • 您可以在文件中找到这些数据结构 。
    • 从 SmartRF Studio 导出 CC2650的 BLE 设置
    • 为此命令填写正确的配置选项。 这并不重要。

    专有射频用户指南 可能会为您提供一些有关射频操作的一般有用信息。 祝你好运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Richard。 让我看看这些示例。 )