This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960ATB:MSP-EXP430F5438的 CCS 代码

Guru**** 1486215 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A, TRF7964A, TRF7970A, MSP430G2553, DLP-7970ABP, TRF7960, TRF7963A, TRF7962A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/603870/trf7960atb-ccs-code-for-msp-exp430f5438

器件型号:TRF7960ATB

您好!
在哪里可以找到用于 TRF7960A EVM 的 MSP-EXP430F5438 CCS C-Code 项目?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、您好!

    我们再也没有该 MCU 的示例了。 以前有一个用于 TRF7960ATB (不是 EVM)、但由于极过时、它已从网站上删除。

    您可以从 www.ti.com/lit/pdf/sloa227获取在 TRF7970A/TRF7964A 上运行的主线 NFC 堆栈

    对于 TRF7960A 及其子部件上的读取器模式、您可以从 www.ti.com/lit/zip/sloc297获取固件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >要了解 TRF7960A 及其子部件的读取器模式、您可以从 www.ti.com/lit/zip/sloc297获取固件
    我看到这是针对 MSP430G2553的。 我应该将什么 EVM 与它一起使用?

    BTW、如果我们不为 TRF7960ATB 提供合适的 EVM 和软件、那么我们不应该在网上提供它!!!

    此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、您好!

    我们推荐的 EVM 平台位于 TRF7970A 上、该平台开发了所有最新固件。 我们目前实际上没有用于60A 的任何平台、这是一款较旧的器件、虽然我们在未来几年仍在销售它、但提供的所有评估选项都将在 TRF7970A 上提供、这是一款最新且最出色的器件。

    DLP-7970ABP 是 SLOC297的推荐 EVM。

    供参考您可以将一个60A 芯片焊接到芯片上、而是将锡 DLP 外壳弹出并更换其上的70A IC -这就是我为测试60A 固件是否适用于 SLOC297所做的操作。 )

    我会将您关于 TRF7960ATB 的反馈传递给产品营销。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。
    客户需要 TRF7960、因为其成本比 TRF7970低、而且他不需要 TRF7970的所有功能。

    此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、您好!

    好的、另一个选项是 TRF7964A、它具有与 TRF7960A 相似的选项、但与 TRF7970A 固件100%兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TRF7963A 呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、您好!

    TRF7960A、TRF7962A 和 TRF7963A 是一个系列。

    TRF7970A 和 TRF7964A 是一个系列。

    我知道... 不幸的编号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、您是否有机会找到适用于 MSP-EXP430F5438 (或其他 EVM)的旧 TRF7960软件