This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7963A:NFC 读取模式应用

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/604212/trf7963a-nfc-read-mode-application

器件型号:TRF7963A
主题中讨论的其他器件:TRF7964ATRF7970A

大家好、

我们希望在我们的应用中使用 NFC 读取器和无源标签(通过读取标签来识别标签)。 我有两个技术问题、您能帮我澄清一下。

 

1)对于我们的应用来说、选择 NFC 读取器 IC 和 NFC 标签就足够了哪一个标准:

1)     ISO/IEC 14443-4 A 类;

2)     ISO/IEC 14443-4 B 类;

3)     ISO/IEC 15693;

4)     ISO/IEC 18092;

5)     ISO/IEC 21481;

6)     MIFARERegisteredClassic;

7)     ISO/IEC 18000-3M1”

 

2) 2)我想知道标签 IC 将支持任何加密/加密模式来保护数据?? 或选择支持该功能的标准(如4类)以实现安全目的的标签。

谢谢、此致、

Bhargavi