This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:模拟 ISO14443B 标签。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/603476/rf430cl330h-emulating-iso14443b-tags

器件型号:RF430CL330H
主题中讨论的其他器件:TRF7970A

  你好。 是否可以使用该器件对基于 ISO14443B 的不同标签进行仿真?

  如果是、在哪里可以找到有关该程序的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    请参阅此器件的常见问题解答指南: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa244

    您可能最感兴趣的是第1.7和4.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Ralph、感谢您提供的信息。 在对提供的信息进行了几个小时的研究后、我无法找到如何在 NDEF 消息中设置标签 UID。

    我错过了什么、或者哪里出了问题? 很抱歉英语不好:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    无法更改 UID -它会以设定的间隔自动动态更改(我不记得确切的时间、但它大约为1秒 IIRC)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外-在这里应该指出、这个器件不模拟标签、而是一个标签。 看起来很小、但有一个重要的细节-此外、ISO14443B 的唯一 ID 被称为 PUPI、此外、我不记得 PUPI 是 NDEF 的一部分、它用于通信的低层、用于激活和选择。 进入第4层并使用 NDEF 后、您此时将使用 APDU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、感谢您提供相关信息。 我正在寻找一个廉价的器件、在我的请求上模拟不同的 UID/PUPI、而不是自己。

    TRF7970A 是这样的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    是的、TRF7970A 可以仿真 ISO14443B 标签并允许您设置 PUPI。

    我们有一个针对卡仿真的完整应用手册+固件示例: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa208

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      好的、这太棒了! 但仍需要您的巨大帮助。

      现在的问题是-是否可以从 TRF7970A 天线收集一些电力来为外部器件- MCU 供电? 如果是、如何操作?

      随附的图片显示了我在 RF430CL330HC 应用手册中看到的一个想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    这是可能的、但很难实现、因为 TRF7970A 和 MCU 的组合电源要求接近提供的射频场能量的限值。

    抱歉、我们没有任何相关文档、也不支持此类应用。