This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2520EMK:我对 CC2520EMK#39 GPIO 引脚映射和信息很好奇

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/603801/ccs-cc2520emk-i-am-curious-about-cc2520emk-s-gpio-pin-map-and-information

器件型号:CC2520EMK
主题中讨论的其他器件:SMARTRXEBK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在尝试使用基于   SMARTRXEBK 和  CC2520EMK 的 SimpliTI 来实施该程序。 (UART 模式)

是否可以获取硬件信息、 原理图?  

CC112x EMK 的套接字引脚映射是否与 CC2520EMK 相同?  (尤其是 GPIO 引脚映射)

如果 我使用 SimpliTI、我希望知道如何映射 CC2520EMK 上的 GPIO 引脚  

谢谢、  

Jeonghun