This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7963A:如何读取/写入 Mifare M1卡

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, TRF7963A, TRF7964A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/603586/trf7963a-how-to-read-write-mifare-m1-card

器件型号:TRF7963A
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553TRF7964ATRF7970A

您好!

我正在使用 MSP430G2553+TRF7963A 来读取/写入 Mifare M1 (S50)卡、源代码是 sloc251.zip、现在读取 NTAG213 OK、

是否有任何有关 S50卡的演示代码?

我找到一个名为 TRF796x_TRF7970X_MIFARE _12_2013的封装、它看起来是我需要的正确代码、但 尚未获得批准。

是否有更多参考资源?

谢谢。

此致、
Howrd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    这是您唯一的选择。 预计周一批准、但可能会更早。

    如果您考虑使用 TRF7970A 或 TRF7964A、您可以参考此示例、因为这些器件具有特殊直接模式功能:www.ti.com/lit/an/sloa214/sloa214.pdf

    特别直接模式方法的 MCU 负载要小得多、复杂度也要低得多(但与读取 NTAG 213相比、它仍然相当复杂)。

    此外、我不确定 Mifare S50是否与 Mifare Classic 兼容、因此如果不兼容、您可能需要进行额外的开发。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    非常感谢。

    此致、

    Howrd