This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510DK-MINI:在设计手册 DN118中找不到文件?

Guru**** 2753835 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLICITI, CC2510, CC2650, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/602592/cc2510dk-mini-file-not-found-in-design-note-dn118

器件型号:CC2510DK-MINI

您好!

我正在阅读 CC2510DK-MINI 套件....  

我已经安装了 SimpliciTI 应用程序,但我看不到打开该应用程序的 exe 文件? 请参阅下面的附件...

此外、我还阅读了 DN118设计说明:

www.ti.com/.../swra311.pdf

在第4页、也就是8页上、它指示复制 SRF04文件夹、但它不存在于我的计算机的指定目录中??

您的意思还包括:

"使用 AP 工作区打开轮询""AP"代表什么???

感谢你的帮助

在此处的快速入门指南中:

http://www.ti.com/lit/ml/swru235a/swru235a.pdf

您提到我们可以对器件进行编程。 我假设我们可以用 C 代码制作自己的程序,并将其下载到部分... 是这样吗?

此外、快速入门指南并未提到我们是否可以在器件中使用 CCS 对 C 代码进行编程、但它仅建议 IAR Workbench 执行此操作。  

我是否可以使用 CCS 使用自己的 C 代码对器件进行编程而不使用 IAR?

感谢你的帮助

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 RR、

    就我所能说的、您应该能够对这些器件进行编程。 我不确定 CCS 是否受支持。

    我简要介绍了设计说明、它看起来是针对 IAR 的。

    我将尝试查找有关此内容的专家、以获取更多信息、

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    CC2510仅受 IAR 支持、CCS 不支持。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要获得 CCS 支持、您需要使用更新的 CC2650器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议使用 CC2650:

    您建议使用哪种开发套件来测试射频链路? 我怀疑 LAUNCHXL-CC2650可能是这样、 此套件是否适合我?

    该器件的最大距离是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 RR、

    正如您所料、您可能只需使用两个 LaunchPad 以及 SmartRF Studio 7即可离开。

    注意此论坛中有一个有关范围的便签注、请查看该便签以了解更多信息


    此致、
    反叛分子