请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7960 主题中讨论的其他器件:RF37S114、
您好!
我在 TRF7960运行正常的情况下获得了 NFC 固件、使用8个写入单块(0x21)和8个读取单块(0x20)命令的成功、在 TI 的 RF37S114标签中读取和写入32个字节。 但是、当我尝试对 NXP 中的 SLIX 标签执行相同的操作时、似乎它只写入偶数块。 块0、2、4等被正确写入和读回、但是块1、3、5等总是读取0x00000000。
这两个标签之间的通信是否存在任何根本差异?
Thx、
亨