This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:NFC 读取范围无关理论

Guru**** 2835855 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/601753/rf430cl330h-nfc-read-range-theoritical

器件型号:RF430CL330H
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

大家好、

我已经为 我的一个应用选择了 TI 的"RF430CL330H/RF37S114HTFJB "。

我已经介绍了 TI "SLOA197"提供的所有技术文档。 我推导出了13.56MHz 时该芯片2.66uH 的电感、并推导出天线尺寸为"70mm 长 x 60mm 宽和4匝。

现在、请任何人帮助我、计算与 RF430CL330H 搭配使用的该天线的读取范围(磁稳压器)。

市场上是否有任何工具/文档可用于计算读取范围/性能?

谢谢、此致、

Bhargavi

70x60mm、4圈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhargavi、您好!

    据我所知、不存在这样的计算器、您只提供了一个用于确定读取范围的拼图。

    非常重要的是、您需要选择读取器器件并确定其输出功率以及天线设计和天线调优。

    另一个关键因素是 RF430CL330H 是否需要由射频场供电、如果需要、则需要使用什么 MCU。

    为了给您提供某种起始点、如果您有一个非场供电应用、其中 RF430CL330H 具有该天线尺寸、并根据 SLOA197针对13.56MHz 进行了适当调整、 此外、TRF7970A 的工作电压为5V、并且天线尺寸类似、因此您可以预期大约5cm 的读取范围。

    但实际上、这完全取决于应用、您需要自己对此进行评估。

    关键点是确保读取器和标签都调谐到13.56MHz、并确保天线两侧的尺寸都适当、以促进强磁场耦合。