This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960EVM:ISO 14443防辐射和 NVB

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/600071/trf7960evm-iso-14443-anticollision-and-nvb

器件型号:TRF7960EVM

我想实现 ISO 14443A 防松序列。 我之前已经了解过 TRF7960EVM 模块(不同版本)的固件。

现在假设您在 UUID Byte 的最高有效位发生冲突。 当您读取冲突位置寄存器时、您将获得一个类似0x47的值。

在某些固件版本中、NVB 对于以下 Select Command (sloa300)是递增的、而在其他版本中则不是(sloa297)。

那么、什么是正确的?

如果不递增、那么以下选择命令0x47的 NVB 值是否将重合位置寄存器从0x47或0x46移位?

感谢你的帮助

此致

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Christoph、

    SLOA297固件是我们的最新固件、已针对 ISO14443A 防冲突进行了大多数测试。 请参阅您提到的其他5年以上的固件示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回答。 我订购了 SoM 设备来测试 UUID 中最高有效位的配套资料...
    此致
    Christoph Leimeister