请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7960EVM
我想实现 ISO 14443A 防松序列。 我之前已经了解过 TRF7960EVM 模块(不同版本)的固件。
现在假设您在 UUID Byte 的最高有效位发生冲突。 当您读取冲突位置寄存器时、您将获得一个类似0x47的值。
在某些固件版本中、NVB 对于以下 Select Command (sloa300)是递增的、而在其他版本中则不是(sloa297)。
那么、什么是正确的?
如果不递增、那么以下选择命令0x47的 NVB 值是否将重合位置寄存器从0x47或0x46移位?
感谢你的帮助
此致
Christoph