This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC2531USB-RD:在 Windows10上未检测到 USB CC2531

Guru**** 2761105 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/600513/starterware-cc2531usb-rd-the-usb-cc2531-is-not-getting-detected-on-windows10

器件型号:CC2531USB-RD
主题中讨论的其他器件:CC2531

工具/软件:Starterware

大家好、

我的 CC2531 USB 软件狗有这个奇怪的问题。 它在 Windows 7上的工作方式就像一种魅力、但后来我不得不迁移到 Windows10 、我安装了所有相同的驱动程序、并且能够看到 CCdebugger 除 CC2531软件狗之外的所有其他 TI 器件。

显然、它很快就会识别它、然后再次无法识别它、然后在2秒内再次识别它、然后取消识别它、循环继续。

如果我需要做一些特殊的事情来使该软件狗在 Windows10上工作、可以有人提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在 CC2531USB 软件狗上加载了哪些固件和版本?

    祝你一切顺利