请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TRF7970A您好!
我有多 个 ISO15693标签(大约10x5cm)、我需要一个读取器和天线、能够在30cm 之外读取其中的5个或更多标签。
如果它有 UART 就更好了、但其他选项也可以。
提前感谢
弗朗西斯科
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.