This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多个 ISO15693标签读取器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/600208/multiple-iso15693-tags-reader

主题中讨论的其他器件:TRF7970A

您好!

我有多 个 ISO15693标签(大约10x5cm)、我需要一个读取器和天线、能够在30cm 之外读取其中的5个或更多标签。

如果它有 UART 就更好了、但其他选项也可以。

提前感谢

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Francesco、

    鉴于您的标签尺寸和标签技术-这种应用都是非常好的选择-使用 TRF7970A 应该可以实现这一点。

    您需要以5V 的电压运行器件、并具有相当大的天线。 我想说、像200mm x 200mm 这样的东西可能足以接近30cm 范围。 我相信我们已经使用该天线尺寸和信用卡尺寸的 ISO15693标签看到了高达30cm 的读取范围。 此外、还需要针对高 Q 对天线进行调优-可能大约为18个左右。

    您可以在以下应用手册中看到有关如何调节天线的详细信息:www.ti.com/lit/pdf/sloa241

    从软件的角度来看、您应该研究这个包含 ISO15693防冲突的固件、并且已经有一个针对 UID 的 UART 输出! www.ti.com/lit/zip/sloc297
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有点怀疑自己能否组装天线、但我有一个符合 ISO 15693标准的天线(50欧姆)。
    您认为它会起作用吗?

    在软件方面、这实际上更简单。 我可以使用 SPI、UART 或 I2C。 SPI 可能是最好的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我刚刚注意到 TRF7970A 只是芯片、您是否已经组装了任何器件? NFC eZ430有什么用途?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Francesco、

    我们组装的任何东西都不会接近30cm。 您需要的是突破 HF RFID 的限制、而无需使用昂贵的高功率读取器。

    您应该能够搜索和查找大型 HF RFID 天线、它们可能不便宜、但比从 Feig 等公司购买高功率读取器要便宜。

    如果您找到一个具有 SMA 连接器的连接器、则只需进行一点焊接即可将其连接到 TRF7970AEVM。 这是最接近可达到此类范围的组装解决方案的解决方案。

    TRF7970AEVM 在固件方面并不是理想的选择、但它将使您正常工作、并且仍然具有用于 UID 的 UART -> PC GUI 输出。 我想说这是您的最佳起点。