This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RFID VCCH 电源电流

Guru**** 2518250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT84, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/600124/rf430frl152h-rfid-vcch-supply-current

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件:LMT84

您好!

客户希望使用有问题的 RFID 芯片为单独的芯片供电。 我正在尝试弄清楚 VCCH 引脚的电流规格、以查看它是否能够为单独的器件供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    这将取决于相关器件的电压和电流、以及射频场源和预期读取距离。

    基本思路是、在1.8V 电压下、当处于近距离且呈现恒定射频场时、可以获得600uA 的供电电流。

    另一种选择是使用次级线圈通过一些额外的无源器件(二极管和电容)为该器件收集射频能量。 通常、射频场将提供~1mA 的总电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我正在尝试通过所讨论的 RFID 为 LMT84加电、电压为1.8V 时电流为6uA。 这是否特别可行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    明白了。 6uA 就是一块重要的一块、数据表提供了典型值为100uA 的规格。 因此没有问题。

    不过、看一下您选择的器件、它看起来会输出一个原始电压、该电压可以输入到 FRL152H 的 SD14等 ADC -但输出电压范围为1.3V 至0.183V。 SD14接收的输入不能超过0.9V、因此器件不适合使用。 理论上、您可以做一些事情来抑制输入、但我不知道这是否值得。

    您只需采购数字 I2C 传感器即可。 您需要的是找到一个能够在1.5V I/O 逻辑电平下运行 I2C 的器件、因为 RF430FRL152H 的 I2C 线路需要该器件。 您可以使用 FRL 通过 VDDSW 引脚为上拉电阻器供电、也可以通过 VDDSW 引脚或 VDDH (VDDSW 为1.5V、VDDH 为1.8V)为 I2C 器件供电。