This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:未使用的 ADC0、ADC1和 ADC2引脚连接

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL154H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/599792/rf430frl152h-unused-adc0-adc1-and-adc2-pin-connections

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件:RF430FRL154H

我想将一个基于 I2C 的传感器连接到 RF430 NFC 应答器。 在应用中、我不会使用 ADC 引脚(ADC0 - ADC2、引脚13、17和18)。 如果我可以将引脚保持断开状态、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、将其保持未连接状态应该可以。

    此外、如果您根本不使用 SD14、我建议您考虑使用 RF430FRL154H、因为它对于您的应用而言会更便宜。