This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TSTE、LAG = 200ns、最大值

Guru**** 2583495 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/570160/trf7970a-tste-lag-200-ns-and-the-maximum

器件型号:TRF7970A

您好!

标题参数是否具有最大限制?

作为背景、我的客户期望{START、83、STOP} (START、80、STOP} {START、 具有 SS 的 SPI 上的4F、40、STOP}。

结果有时为{START、83、STOP} (START、80、STOP} {START、 4F、 00、STOP}。 这将是 TRF7970A 没有响应。

在故障情况下、找到 TSTE、LAG 延迟、如{START、83、STOP} (START、80、(TSTE、LAG=50usec)、 停止} {START、4F、 00、STOP}。

我的客户询问(TSTE、LAG=51usec)是否解释没有响应。 例如、TSTE、LAG 实际上具有最大限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki 您好!

    我对这种情况进行了快速测试。 我不认为 SS 低电平时间(TSTE、LAG)是根本原因。 相反、我认为他们在软复位/空闲过程之后试图太快地读取寄存器。

    请让他们在 Idle 命令之后添加1ms 延迟、这将为 TRF7970A 提供额外的时间、以便在读取寄存器之前完成软复位命令的处理。

    当我测试这个用例时、没有延迟、TSTE、LAG 的50mSec 时间从 RSSI 寄存器的读取创建了一个0x00响应、 但是在我们的示例固件中建议并完成1ms 延迟的情况下、从读取 RSSI 寄存器中接收到预期的0x40响应、无论 TSTE、LAG 是1us 还是50us。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫
    感谢您的测试和输入。 请给我一个星期来报告您的情况。
    顺便说一下,1毫秒推荐还是强制性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki 您好!

    目前,这是一项建议。 我们的经验并不是强制性的、但我们已经看到、这有助于提高性能、并在某些情况和/或系统中避免出现问题。 有些应用程序不需要执行此操作、但仍能正常运行、因此我不会将其称为"强制"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫
    是否可以提供以下信息?
    诚实地说、"定义"会受到欢迎、但如果您能说出"建议"、我想与我的客户交谈。 请添加边距。

    * TSTE、LAG (最大值)
    * TSTE、LAG (最小值)
    *软复位和空闲之间的时间(最大值)
    *软复位和空闲(最小值)之间的时间//这将由 DS 应答。 = TSTE、LAG + TSTE、DIS + TSTE_LEAD = 700ns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki 您好!

    我提交了有关 TSTE、LAG 最小值/最大值是否有任何规格数据的查询

    对于软复位和空闲之间的时间、没有最大值、因为这些是独立的直接命令。 我同意的最小值基于 SPI 时序规格、并且不需要在这些规格之间增加时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    如果对 TSTE、LAG 最小值/最大值"进行"微调"不容易、您是否同意将"TSTE、LAG 最大值"假设为2usec 或20usec? 有必要告知一个值。 可以接受非常大的裕度。 X10或 x100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们现在仍在等待您的输入。
    我们高度赞赏安全的价值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki 您好!

    此计时的最小值/最大值没有可用的规格数据。 如果没有任何数据、我不能建议使用最小值/最大值进行备份。

    但是、我可以说、在我们的固件示例中、TSTE、LAG 时间通常为700-2000ns、这从未出现过问题、因此这些值处于安全范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫
    感谢您的合作。 我将与我的客户交谈。