This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:无线编程

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, MSP-FET, MSP430L092, RF430FRL152HEVM, TIDM-RF430-TEMPSENSE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/570668/rf430frl152h-programming-over-air

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP430L092TIDM-RF430-TEMPSENSE

大家好、  

 是否有任何示例代码可通过 NFC 对 RF430FRL152H 进行无线编程?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吕杰-  

    您是说使用 NDEF 格式还是只是无线编程?

    您希望使用什么器件进行编程? (此处可能的选项可能是支持 NFC 的 Android 手机和应用、或使用桌面读/写器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好、 感谢您的回复。 我想基于 RF430FRL152H 构建无线传感系统(即应变、温度)。 我认为 TRF7970AEVM 可以通过无线方式对芯片进行编程。 但是、如果您有可以实现的 Android 应用程序、那将会很棒? 顺便说一下、您是否有 Android 应用程序可以使用支持 NFC 的手机读取感应结果? 谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个使用 TRF7970AEVM 的无线编程器应用。  我将在下面添加一个安装应用程序并附带文档:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/667/RF430FRL15xH_5F00_OverAirProgramr_5F00_VerH_5F00_AllCPU.zip

    我们还有一个用于读取 RF430FRL152H 温度的 Android 应用、请查看此 E2E 主题:

    https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/nfc_rfid/f/667/p/411551/2056894#2056894

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢你的答复。

    我想 使用 MSP-FET 对 RF430FRL152H 的芯片进行编程。  如 SLAU607的图21所示、MSP 编程器和 JTAG 接口之间需要一个电平转换器电路。 我的问题是、我是需要 自己设置电平转换器电路、还是有可用的产品可以实现该功能?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在 此处查看 L092有源电缆:www.ti.com/.../msp-ts430l092

    它具有您不需要的 MSP430L092插座和电路板、但您可以使用有源电缆对 RF430FRL152H 进行编程、因为这两种产品的工作电压是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    您是否有用于 RF430FRL152H 的插座和电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有一种产品可供购买。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    有源电缆必须与 MSP430L092插座一起购买、并且不能单独购买?

    或者、我能否根据 RF430FRL152HEVM 对芯片进行编程、我的意思是断开电路板上的芯片并连接电路板上的芯片? 这样、我不需要设置电平转换器电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我还有一个问题。 由于 RF430FRL152H 已经有一个内部温度传感器、为什么 RF430FRL152HEVM 和 TIDM-RF430-TEMPSENSE 仍有用于温度测量的板载热敏电阻和基准电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内部温度传感器需要进行校准才能准确。 每个部件都需要校准、至少在一个温度下可能有两个温度、具体取决于所需的精度。 如果需要此传感器、则必须由客户执行此校准。

    热敏电阻不需要校准、它由基准电阻的结果进行校准。 这可以通过读取器侧的公式轻松处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    谢谢! 这两个问题如何?

    有源电缆必须与 MSP430L092插座一起购买、并且不能单独购买、对吧?

    或者、我能否根据 RF430FRL152HEVM 对芯片进行编程、我的意思是断开电路板上的芯片并连接电路板上的芯片? 这样、我不需要设置电平转换器电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="RUJIE Sun"]有源电缆必须与 MSP430L092 插座一起购买,并且不能单独购买,对吗?[/QUERES]

    是的、我不知道只购买有源电缆的方法。

    [引用用户="RUJIE Sun">或者我能否根据 RF430FRL152HEVM 对芯片进行编程、我是说断开电路板上的芯片连接、然后将芯片连接到电路板上? 这样、我就不需要设置电平转换器电路了?[/quot]

    是的、您可以这样做、但是此 IC 不容易手工焊接。  我的意思是、它有一个接地焊盘、这是芯片的唯一接地连接。  要正确焊接它、您需要使用热风枪或类似器件来回流焊芯片下方的焊料。  

    此外、在表面贴装焊盘磨损之前、您可以更换的芯片数量也有限制。  

    如果您使用此方法的套接字、则它将是理想选择。