This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960AEVM:TRF7960AEVM 和 CC3200

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, MSP430F2370, TRF7970A, TRF7960A, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/569021/trf7960aevm-trf7960aevm-and-cc3200

器件型号:TRF7960AEVM

我想使用我拥有的 CC3200 Launchpad 来控制我的 TRF7960AEVM。

有人可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要将 TRF7960AEVM 上的 TRF7960A 电路与 LP 一起使用、您需要断开该电路板上的 MSP430F2370、然后在所有 SPI 线路中接线、EN、EN2、IRQ 等、并为此调整固件。 获取 TRF7970A BoosterPack 并直接插入 CC3200 LP 会更高效  ,然后使用此代码示例向前移动=>。  

    如果您坚持使用 TRF7960AEVM、那么请告知我们、我们可以花一些时间就接线等提供建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经购买了 TRF7960AEVM、因此我别无选择、只能使用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您无法将其退回?

    如果不需要、请告诉我们您的终端系统需要什么样子-您需要 CC3200来控制整个 EVM 还是只需要 CC3200系统的 RFID 功能-哪个协议、标签数量、 您期望的读取范围是多少?您还需要天线帮助吗? (如果不使用板载线圈)-您在焊接、运行电线、处理表面贴装组件/PCB 方面的经验如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、首先我想澄清一下、我是一个新手。

    我只需要 TRF7960AEVM 的 RFID 功能。
    我将使用从 CC3200接收到的信息将其发送到我的服务器、同时还将使用来自 CC3200的电机驱动器和 LCD 屏幕输出。
    我可以焊接、但还没有弄乱表面贴装组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-那么我强烈建议您尝试返回 TRF7960AEVM 并购买 TRF7970A BoosterPack、然后按照之前的建议继续操作。 如果根本不可能、我将花时间指导您对其进行布线、然后您将获得一些经验。 我真的希望您能返回并沿着第一条路走下去。 我不介意提供帮助、但这可能比您预期的要好、或者有时间(不确定您的期望是什么)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为我参加的竞赛的一部分、我免费收到了此 EVM。 我想我现在不能再回来了、很难我只能请求提供 TRF7970A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒-看看它是否首先出现了-我已经在将 EVM 修改为 LM3S9B96板时找到了一个电子表格(作为您的起点、这在 boosterpack 甚至 launchpad 存在之前)以提供帮助。

    请告诉我、如果您成功地完成了这项工作-将修改我从那时起所做的工作、并将其发布-可能是一天左右-还有其他一些工作要做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我会等。 感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、有一个问题。
    我们是否无法使用内置的 MSP430F2370进行串行通信(例如:UART)并将 RFID 数据发送到 CC3200?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarun、

    虽然从合理的固件级别来看、这些 UART 引脚不会通过接头暴露、因此您更难进行这些连接。

    我能不能问一下免费为您提供 TRF7960AEVM 的竞争对手是什么? 我想把这一点告诉我们的营销团队,因为 TRF7960AEVM 是一个与我们的 BoosterPack 相比非常旧的评估平台:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是竞争网站的链接

    e2e.ti.com/.../2411.innovation-challenge-india

    但我们被赋予从 TI store 中选择任何器件的自由。 我们错误地选择了这个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarun、

    啊、我明白了。 好的、如果您在获取 TRF7970A BoosterPack 时遇到任何问题、请告诉我、我将从我的最后开始了解我可以做些什么来帮助您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何获取它?

    如果你是要给他们发邮件,我已经给他们发了邮件,要求给 Booster Pack,但我还没有得到回复。 您是否曾尝试联系过他们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarun、

    我还没有。 我可以联系、但我不确定是谁。 我向您发送了一个 E2E 朋友请求。 如果您接受,您可以向我发送一封包含您的联系人信息的私人邮件,我也可以跟进-我不希望为了他们的目的而将其放在公共论坛上:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我收到了 Booster Pack、并浏览了本文档。
    www.ti.com/.../tidua70.pdf

    我们可以通过两种方法上传代码:CCS Uniflash 和仅 CCS。

    这两种方法有何不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarun、

    CCS Uniflash 只刷写预编译的二进制文件。

    CCS 本身是一个完整的 IDE、允许您调试可以修改的固件项目。

    如果您可以访问 CCS、我建议您使用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经有了这两个选项。 我将使用 CCS。

    谢谢