This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:如何将 TIDM-RF430-TEMPSENSE 与 Arduino 连接。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430CL330H, MSP430FR4133, MSP430G2553, MSP-EXP430FR4133, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/570257/rf430frl152h-how-to-interface-the-tidm-rf430-tempsense-with-an-arduino

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: RF430CL330HMSP430FR4133MSP430G2553MSP-EXP430FR4133DLP-7970ABP

您好!

我对 RFID 比较陌生、因此如果我对事情的工作方式有误解、请与我联系。 我已经订购 了 TIDM-RF430-TEMPSENSE 温度传感器、我希望能够使用 Arduino Mega 读取该传感器、并解读程序中其他地方使用的补丁中的温度信息。 目标是使用 RF430CL330HTB 读取它 、但我开始担心这样的事情是不可能的、因为看起来这也是用作标签而不是读取器、 我在购买时误解了这一点(我看到 了 RF430CL330H 名下的 NFC 应答器 并感到兴奋)。  我是否完全误解了目标板不是什么? 使用 Arduino Mega 读取修补程序并将数据放入工作温度的最佳方法是什么? 如果能就如何进行这项工作提出任何建议,我将不胜感激,因为我感到不堪重负。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、RF430CL330H 也是一个标签而不是读取器、因此它将无法与 RF430FRL152H 通信。

    要将 Arduino Mega 用作读取器、您需要将现有的读取器代码移植到它。 我们有一个 MSP430FR4133示例、请参阅此应用手册和固件:

    www.ti.com/.../sloa233.pdf

    固件: www.ti.com/.../sloa233

    这可能对您来说太大了。 我建议您从 TI 购买 Launchpad 和 TRF7970ABP 组合、以使用现有开发的代码。

    查看此页面上的捆绑包:
    www.ti.com/.../DLP-7970ABP

    您需要 Launchpad + TRF7970ABP。 我建议使用 MSP430FR4133、但我们还有适用于 MSP430G2553捆绑包的软件。

    www.ti.com/.../msp-exp430fr4133
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你们的建议! 我将抓取 MSP-EXP430FR4133和 DLP-7970ABP。 从那里、我应该能够使用 i2c 或 SPI 正确地将 MSP-EXP430FR4133的温度传递到 Arduino?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议使用 SPI 或 UART 将数据传输到 Arduino。  I2C 与 TRF7970ABP 功能冲突。  这将需要向 MSP-EXP430FR4133添加您自己的固件。  这不应太困难、但可能需要一些时间。