This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:CC2500和 CC2596之间的匹配接口

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/569923/cc2500-matching-interface-between-cc2500-and-cc2596

器件型号:CC2500
主题中讨论的其他器件: CC2592

您好!

我想问一下将 CC2500与 CC2592连接的可能性。  在这一链接 中已经有了一个最终解决方案、如果我理解正确、则需要:

- P 和 N 的直流阻断电容器

-一个用于调整匹配的分流电感器

我的第一个问题与包含隔直电容器相关。 我看到过一些设计 、例如 、这一个设计、其中未包含这些设计。 在我看来、他们不应该移动芯片的偏置电压并造成失真、但 我根本找不到太多信息。   如果我们在设计中不包含该电容器、会产生什么影响? 我们是否会因该接口而产生一些失真或带外发射? 我们还能得到什么其他影响?

如果我们避免使用它们、并且我们将两个芯片连接到它们之间的一个分流电感器、那么它是否能够正常工作?

提前感谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您应该在 CC2500和 CC2592之间使用直流阻断电容。
    此外、将分流电感器作为匹配的占位符。 可以调整分流电感器的值(如果需要)、以在原型板上获得最佳性能。

    谢谢、
    PM