This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:连接 CC8530的24位 USB 至 I2S 转换器芯片

Guru**** 2520570 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/565790/cc8530-24-bit-usb-to-i2s-converter-chip-to-interface-with-cc8530

器件型号:CC8530
主题中讨论的其他器件:CC8531

你(们)好

有人能否建议使用分辨率为24位、采样率至少为44.1kHz 且可与 CC8530连接的 USB 转 I2S 转换器芯片? 我无法使用 CC8531芯片的内置 USB 支持、因为在我的应用中、必须将 CC8530配置为从器件。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高悬架、

    我的头部没有任何推荐的部件。 您为什么需要将 USB 器件用作从器件?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    在我的应用中、我希望另一端的芯片发挥主角色、因为在某些时候、它会向所有从器件广播不同的音频流。

    谢谢