This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970ATB:NFCLink IAR

Guru**** 2766805 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5419A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/567778/trf7970atb-nfclink-iar

器件型号:TRF7970ATB

您好!

我需要使用 MSP430F5419A 板开发 NFC 读取器。 我们计划将 TRF7970ATB EVM 用作子板。

我在数据表中看到 NFCLink 可与 CCS 配合使用。 但我们使用 IAR IDE。

您有适合 IAR 的解决方案吗?

此致

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mich、

    我们没有用于 NFCLink 或其他 NFC 软件平台的 IAR 项目。

    除非您需要通过 NCI 协议与 Windows 或 Android 等主机操作系统进行连接、否则 NFCLink 解决方案可能不是您想要的任何方式。

    我建议查看我们具有完整源代码的独立固件解决方案。 您可以更轻松地将其移植到 IAR 中、使用开发您的应用将更容易。

    本应用手册涵盖了固件的详细信息、并提供了安装程序的下载链接、其中包含完整的源代码 :http://www.ti.com/lit/pdf/sloa227

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、
    感谢您的链接、它看起来很好。
    只需回答几个问题:
    TRF7970A 数据表显示了 NFCIP-(ISO/IEC 21481)标准兼容性。 我在 sloa227a 文档中没有看到任何有关该标准的信息。
    什么类型是 IEC 214814 (类型? 标签)?
    应用程序代码是否允许此标准、或者我们是否需要开发更多代码?
    我对所有这些 NFC 标准有点困惑。 哪个开关(NFC_RW_T。。。。 文件 NFC_config.h)我是否需要激活以读取(只读) NFC 卡(我不需要 RFID 读卡器)?
    此致
    好的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mich、

    ISO/IEC 21481介绍了近场通信接口和协议-2 (NFCIP-2)标准、该标准用于称为对等的 NFC 模式。 我们还有一份应用手册对此进行了讨论: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa192

    我没有提到这一点、因为您到目前为止提到读取 NFC 标签、而点对点是 NFC 的一种不同用法、而不是读取/写入标签。 相反、它允许在两个启用 NFC 的设备(而非标签)之间进行双向通信。

    没有 IEC21481标签。

    以下是 NFC 标准:

    • NFC 读/写器设备+ NFC 标签
    • NFC 点对点
    • NFC 卡仿真(NFC 设备仿真无源 NFC 标签)

    对于 NFC 读/写器、TRF7970A 支持以下标准:

    • NFC 论坛类型2标签、基于 ISO14443A
    • NFC 论坛类型3标签、基于 FeliCa /JIS-X6319-4/ISO18092
    • NFC 论坛类型4A 标签、基于 ISO14443A 和 ISO7816-4
    • 基于 ISO14443B 和 ISO7816-4的 NFC 论坛4B 类标签
    • 基于 ISO15693的 NFC 论坛5/V 类标签

    所有符合 NFC 论坛标准的标签还应采用 NFC 数据交换格式(NDEF)协议来存储消息、从而创建通用数据格式、因为每种标签类型具有不同的存储器结构。

    此外、对于不同 NFC 标签的激活、NFC 论坛在其"NFC 活动"规范中定义了这个序列。 我们的 NFC 系统遵循活动1.0规范。

    这是否有助于回答您的问题、或者您是否仍对其中的某些问题感到困惑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    T4T_CE_initNDEF ()调用不在 NFC_card_emulation_enabled 开关下是否正常?

    我不会在其他任何使用初始化变量的地方使用。

    此致

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mich、

    我查看了该段、我认为 T4T_CE_initNDEF 函数可以在#if NFC_card_emulation_enabled 语句下运行是正确的。 请随意进行修改。