请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RF430F5978EVM 主题中讨论的其他器件: MRD2EVM、 TMS3705
我看到 RF430F5978EVM 用户指南提到"在典型序列中、MRD2EVM LF 发送器会发送64位唤醒模式、并且只要 RF430F5978EVM 板处于电源电压范围内 (对于本套件中的组件、通常为2m、但对于 LF 电源发送器、最远可达10m)"
我不知道 LF 电源发送器是什么意思? 在哪里可以找到它以及如何使用它?
并且可以更改 MRD2EVM 和 RF430F5978EVM 中的天线以增加距离吗?
非常感谢。