This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIRIS 应答器类型检测

Guru**** 2353820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/568326/tiris-transponder-type-detection

TIRIS 读取器文档(HDX RFID 读取器系统参考指南)非常简要地描述了 TIRIS 协议。

第6.3章. 包含一句话"构建 ECM 读取器命令只需最少的信息。 这包括以器件代码形式使用的器件、应发送到器件的命令以及属于命令的参数(如果有)。"

"最低信息"包括应答器类型。 根据收发器类型、我需要使用不同的 ECM 命令。

不幸的是、文档未描述任何用于检测应答器类型的命令(如果您需要支持多种 TIRIS 应答器类型)。

TI 演示应用"Microreader2.exe"使用未记录的命令来检测应答器(命令在第6.2章中介绍。 位序列协议)、但未描述响应。 读取器返回的数据被称为"原始数据"、没有任何解释。

我知道、Microreader2应用通过发送命令0x01 0x06 0x88 0x80 0x00 0x00 0x32 0x0D 0x31来检测应答器类型

Microreader2应用程序获得响应:

-按读/写应答器-LF:         0x01 0x0F 0x00 0x80 0xFE 0x55 0x55 0x55 0x55 0x55 0x55 0x55 0x55 0x55 0x55 0x2C 0x85 0xFE 0x55 0x73

-由另一 个读/写应答器-LF:0x01 0x0F 0x00 0x80 0xFE 0xD0 0x00 0xD3 0xD4 0x0A 0xD6 0xD7 0xA7 0x47 0xFE 0xD0 0x63

由 MPT 16/17应答器-LF:         0x01 0x0F 0x00 0x80 0x7E 0x80 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x3F 0x04 0x24 0xE4

-按只读应答器类型:       0x01 0x0F 0x00 0x80 0x7E 0xC8 0x91 0xDC 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x31 0x7E 0x00 0x26

微读取器2应用显示了此类响应后的应答器类型。 遗憾的是、此类应答器类型检测未记录在案。

有人知道响应数据包中的哪些字节可用于应答器类型检测吗? 还是应该使用不同的命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ondrej、

    您是否已查看本文档的第6.1节? www.ti.com/.../scbu049.pdf

    尤其是第6.1.2节、其中介绍了我认为您的应答器遵循的 LMP 命令响应格式。 这还包括几个表、表12和13、您可以从中了解如何根据响应来识别应答器类型。

    如果本节未向您解释这一点、您能否解释文档与您获得的结果之间不清楚的内容、或许包括您的 Microreader 2应用屏幕的屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下,应在表11中说明答复。

    根据表11、每种应答器类型的状态字节应不同。 对于所有应答器类型、实数应答器返回0x00 (请参阅响应数据包)、因此该字节不能用于类型检测。

    也许我应该使用不同的命令来获得正确的响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ondrej、

    您在这里没有用于检测应答器类型的 MRD2命令。

    MRD2 GUI 使用 BSP 协议并解码应答器响应以确定类型。

    如果您只想处理 RO、R/W 和 MPT 类型、您将在旧的 MRD1参考指南中找到更多信息。

    请参阅第4.2章(第27页)以了解应答器 响应的详细说明。

    在您发布的响应中、字节5和字节16是包含您所需信息的字节。

    RO 应答器具有0x7E、R/W 应答器 A 0xFE、MPT 应答器在响应0x7E 中的字节编号为5、字节编号为15

    您将在上述参考指南的表格中找到解码。 (即0x04第0页-读取解锁的页面)。

    http://www.ti.com/product/RI-STU-MRD1/technicaldocuments

    2000系列读卡器系统微型读卡器 RI-STU-MRD1

    此致、

    Helfried