This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:一个主设备到上行4通道(单声道)到 USB?

Guru**** 2539160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/566763/cc8531-one-master-to-upstream-4-channel-mono-to-usb

器件型号:CC8531

您好!

我们有一个具有 CC85xx 系列芯片的项目、4个从器件(仅单声道麦克风)连接到一个 USB 消费类产品。 在 PurePath 无线配置器中、这似乎是不可能的。
在主配置中、上行4通道 USB 声卡不可用。 是否有解决方案,即使我们必须制作一个特殊的 USB 驱动程序?

非常感谢。 此致
第页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    除了 PPW 配置器中提供的配置外、我们不提供其他配置。

    谢谢、
    Fredrik