This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SmartRF Studio 意外捕获 MSP 开发板(MSP-EXP430FR5994)

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/566001/smartrf-studio-unexpected-captures-the-msp-development-board-msp-exp430fr5994

主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF

我有一个包含 CC1201 EM 的 TrxEB 开发板。 此外、我还有一个开发板 MSP-EXP430FR5994CC1201 EM (我的项目目标)。 它们都通过 USB 连接到 PC。 我正在 通过 FET 调试器在 IAR MSP430中的 MSP-EXP430FR5994上为 MSP 开发一个软件、我还使用 SmartRF Studio 7 (2.4.3)和 TrxEB 来接收无线电数据包。 但是、当我启动 SmartRF Studio 时、它会完全捕获 MSP-EXP430FR5994 板、并且无法在 IAR 上启动调试会话。


如何避免 通过 SmartRF Studio 捕获 MSP-EXP430FR5994板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我不太熟悉 MSP 电路板与 SmartRF Studio、但联网设备的枚举本身并不会将 Studio 连接到列出的目标。 您必须主动单击特定器件才能通过 Studio 连接到该器件。
    但是、我们已经看到、如果您先将 MSP 板连接到 IAR、然后启动 Studio、枚举过程会干扰到 IAR 的活动连接。 您看到的情况是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我更详细地描述一下这种情况。

    有两种情况发生:

    1) 1)如果我在启动 SmartRF Studio 之前与 MSP430运行调试会话、我可以继续调试会话、稍后可以启动新的调试会话。在这种情况下、SmartRF Studio 显示以下状态:

    2) 2)如果我停止了调试会话并在该 SmartRF Studio 之后启动、它会自动捕获 MSP430板、而不会在我身边执行任何操作! 我根本不点击 Smatrf Studio 中的任何位置! Studio 显示状态:

    板上的红色 LED 开始发光(我想这表示连接到 eZ-FET 调试器、也许只是打开适当的串行端口)。 当我尝试启动调试会话时、我收到一条错误消息:

    2017年1月11日星期三09:02:31:MSP-FET430UIF 已在使用:(初始化),port=COM61,version=0xffffffff
    2017年1月11日星期三09:02:36:致命错误:无法初始化设备。   会话已中止!

    这种情况阻碍了正常工作、因此 SmrtRF Studio 软件中似乎存在一个大问题。 请将此信息告知该计划的开发人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢大家的澄清、Tankist。
    我将把这个主题移至由设计人员阅读的射频工具论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们尝试在此处重新创建问题、并看到类似的错误(但并非完全相同的错误消息)。

    我们将在 SmartRF Studio 中创建一个错误报告、以进一步加以研究。

    此致、
    Bjørn μ A