This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:超低范围 CC8520+CC2590 +-(1m)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/566360/cc8520-extreme-low-range-cc8520-cc2590---1m

器件型号:CC8520
主题中讨论的其他器件:CC2590

大家好、我的 CopyRing TI 无线耳机设计有问题。

我用两层 PCB 和大多数组件的尺寸0603来实现这种设计。

我使用的是倒置 F PCB 天线-从 TI 圆顶中重新抽取-所有尺寸都可以。

所有设备都能正常工作,配对,电源,但范围极低(-+1m)

您对如何解决该问题有什么想法吗? ANP 可能会有人检查 PCB 设计错误(在 Eagle 中被破坏-查看附件)

感谢你的帮助。

此致  

Petere2e.ti.com/.../Bezdr_E100_tov_E100_-sluch_E100_tka-cc2950.rare2e.ti.com/.../7510.Bezdr_E100_tov_E100_-sluch_E100_tka-cc2950.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    CC2590对布局非常敏感、因此可确保正常运行。 更改为2层并使用0603组件将不会很好地工作。 我建议您密切关注参考布局、并使用与参考设计中相同的组件。

    谢谢、
    Fredrik