您好!
TRF7970A 使用哪一个子载波边带进行解调?
如果我想使用 ISO15693标准、边带的频率为+/-424kHz ->因此我将获得2条额外的频谱线、频率为13、56MHz +/- 424kHz。
->两个边带中的哪一个用于解调?
->如果 TRF7970使用上边带(13、56MHz+424kHz)->将天线电路调到该频率是否合理?
非常感谢
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我认为我理解单边和双边带的机制..... 但我不知道哪些频带(上侧带或下侧带)实际用于解调。
例如:我使用具有424kHz 的 SSB。 -> TRF7970是否使用13、56MHz+424kHz=13、984MHz 或13、56MHz-424kHz=13、136MHz 进行解调? (...或从另一个角度->在 TRF7970中、需要一个带通滤波器来过滤边带 ->带通滤波器然后调整为13、984MHz 还是13、136MHz?)
再次感谢。
Chris