This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:无法使用 GAO RFID 读取器(233015A)写入 RF430FRL152上的 FRAM

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/565755/rf430frl152hevm-unable-to-write-to-fram-on-rf430frl152-with-gao-rfid-reader-233015a

器件型号:RF430FRL152HEVM

我尝试使用功能强大的 GAO RFID 读取器(233015A、 gaorfid.com/.../)与 RF430-TMPSNS-EVM 进行通信

读者有时可能会发现它、 但 无法写入任何内容。

但是、该读取器可以很好地读取和写入其他 ISO 15693标签。

有人可能会想到缺失的内容?

谢谢

很高兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉这款阅读器。  

    您能否使用此读取器对 RF430FRL152HEVM 执行库存检查?  能否提供您尝试发送到 FRAM 写入的确切数据包?  您是否能够读取或写入其他标签?

    如需更多信息、将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex
    很抱歉、由于某种原因我不知道、初始帖子仅显示第一句话。 我只是更新该帖子。
    是的、这是一个通用 ISO 15693读取器。 我可以很好地读取和写入其他标签。

    库存请求可能会发现 RF430FRL152HEVM 有时由该读取器发出。 但不稳定。 通过3到5次试用查找一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴-
    您可能需要询问 GAO 或嗅探从读取器发送的实际命令。
    这种读取器可以写入其他 ISO15693标签的通用声明是可以的、但并非所有标签都具有相同的写入过程-标准允许使用两种方法、这两种方法都要求在请求标志字节中设置或不设置特定的位、并基于此、 然后、在至少10mSec 后发送 EOF/Slot Marker 以从标签获得"写入成功"响应。

    此外、您是否正在尝试在通电或未通电的情况下读取 EVM、并且您是否在该电路板上设置了正确的跳线来执行此操作?
    (即、如果被动读取、开关 S6设置为电池)