请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC1190、 CC1310大家好、我一直在尝试在 KiCAD 上打开 TI CC1190参考设计项目(这样我就可以将天线设计复制到我的项目)-但是、我无法使用 Eagle 或 KiCAD 真正打开板级配置文件。 我是否必须购买 Altium / Cadence 才能实际使用这些参考设计? 如果我可以使用转换器、我会非常有帮助。
此致、
Savinda