This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 KiCAD 上打开 TI 参考设计?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/565361/opening-ti-reference-designs-on-kicad

主题中讨论的其他器件:CC1190CC1310

大家好、我一直在尝试在 KiCAD 上打开 TI CC1190参考设计项目(这样我就可以将天线设计复制到我的项目)-但是、我无法使用 Eagle 或 KiCAD 真正打开板级配置文件。 我是否必须购买 Altium / Cadence 才能实际使用这些参考设计? 如果我可以使用转换器、我会非常有帮助。

此致、

Savinda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Savinda、

    我不确定您所指的是哪种参考设计、但根据设计时间、它是在 Zuken Cadstar 或 Cadence 制造的。

    据我所知、从一个 CAD 工具复制设计到另一个 CAD 工具没有好方法。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Fredrik。 您能否告诉我参考设计使用的是 Cadence Allegro 还是 Cadence OrCAD、或者我是否可以使用它们来打开它们?
    我想将现有的 TI 天线设计用于我自己的 PCB 与 CC1310、可能还有 CC1190配合使用。 我的问题是、现在我没有可靠的方法将这些设计复制到 KiCAD 上。 由于我以前在设计高频 PCB 方面没有什么经验、也没有天线设计经验、因此我不知道如何在不复制 TI 板级配置文件的情况下匹配天线以在915MHz 频带(902-928)下工作。

    通过查看 PDF 文件是否足够可靠来尝试复制天线和匹配的分区尺寸?

    再次感谢您的帮助。