This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960AEVM:TRF7960AEVM 是适合我的项目的 RFID 读取器芯片和开发板吗?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960, TRF7962A, TRF7970A, TRF7960A, RF37S114, MSP-EXP430F5529LP, DLP-7970ABP, MSP430G2553, UNIFLASH, RF430FRL152H, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/588145/trf7960aevm-is-the-trf7960aevm-the-right-rfid-reader-chip-and-development-board-for-my-project

器件型号:TRF7960AEVM

我希望构建一个系统、对当前货架上的物品进行盘点。

理想情况下、读取器系统具有以下要求:

可以从大约6-12英寸远的距离检测标签

可以同时检测多个无源标签(至少大约十几个、但理想情况下更多)

TRF7960芯片和 TRF7960EVM 板是否适合我?

我计划最初使用开发板天线、但由于我拥有整个货架、如果这将提高性能、我希望实施更大或多个天线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    在许多情况下、距离6英寸的区域已经接近读取范围的边界。 感应器将有多大? 如果它们足够大、您可能会接近10-12英寸。

    如果你想检测多个标签、那么你将需要针对它的防冲突协议使用 ISO15693。

    您要尝试使用天线覆盖多大的表面? 根据尺寸、您可能需要使用多根天线和多路复用器、如下所示: www.ti.com/.../sloa231.pdf

    我不会使用 TRF7960或 TRF7960EVM。 您至少需要使用 TRF7960A、但我们的最新器件 TRF7970A 具有最丰富的配套资料、是评估的最佳选择。 然后、您可以使用 TRF7960A 或其中一个子器件、如 TRF7962A 进行最终设计。

    我建议从我们的 TRF7970A BoosterPack 开始、该 BoosterPack 在前面显示的多路复用器应用手册(其中包括一个关于将外部天线连接到该 BoosterPack 的快速指南)中进行了展示: store.ti.com/trf7970a-bndl.aspx

    您应该使用的固件可在以下 E2E 帖子中找到: e2e.ti.com/.../493678

    其中包括 ISO15693防冲突、这是您将要用于检测多个无源标签的应用的防冲突。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫

    感谢你的答复。 我有几个问题。

    如上所述、您能否为"大型"标签定义大小? 我想知道什么尺寸被认为是紧凑的和大型的。

    我们尝试覆盖的搁架大小各不相同、但对于我们的一些设计而言、似乎需要多路复用器设计、但首先我想使用一根天线进行测试。 您推荐使用 TRF7970A。 如果我想测试一个能够在近距离检测3-5个标签的系统、那么 TRF7970AEVM 是否是一个良好的系统? 在我熟悉该设计后、我将尝试使用多路复用器。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    通常、我们认为大标签与信用卡大小有关。

    紧凑型标签的尺寸可以与 TI 拥有的4x4mm 标签一样小:www.ti.com/product/RF37S114、但更典型的例子是洗衣标签、其直径可以为14至22mm。

    TRF7970AEVM 可用于初始开箱即用演示、但如果您计划修改固件、我完全不建议这样做。 该固件库已经过时、仅用于演示、不应用作任何开发的基准。

    因此、如果您计划开发任何内容、请使用我在第一篇文章中概述的 BoosterPack 硬件+固件。 设计得更好、应该也很好。 您仍需对其进行系统可靠性测试、但该固件基础是一个明显更好的起点。

    BoosterPack 肯定会检测到3-5个标签。 我把它上面的14个转了出来:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫

    这开始变得更加有意义。 我感谢你的帮助。

    因此、我已决定订购您突出显示的 NFCLINK-BNDL、其中包括 MSP-EXP430F5529LP 和 DLP-7970ABP、并将使用您最初发布的固件。

    根据我收集的数据、MSP-EXP430F5529LP 可以直接连接到我的计算机、而 DLP-7970ABP 通过引脚连接到 MSP-EXP430F5529LP、从而允许我上传固件和其他软件。 我是否需要任何其他硬件来开始开发能够同时检测多个标签的系统? DLP-7970ABP 是否具有内置天线或是否需要购买天线?

    目前、我正在寻找一个可以检测多个感应器的短距离系统、一旦建立了该系统、我将通过多路复用和更大的感应器来增大覆盖范围、如上所述。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉、我没有澄清这一点、虽然应用手册使用了具有 MSP-EXP430F5529LP的 NFCLINK-BNDL 硬件、但您需要使用具有 MSP430G2553 LaunchPad 的 TRF7970A-BNDL (store.ti.com/trf7970a-bndl.aspx)。 或者、您也可以从 TI store 购买 MSP-EXP430G2、两者都可用。

    之所以需要 G2553、是因为如果你想支持防冲突、你需要使用 MSP430G2553上的 RFID 读取器固件。 F5529多路复用器应用手册中使用的固件来自我们不支持防冲突的完整 NFC 堆栈、因此您无法使用该固件检测多个标签。

    关于其他问题:

    1. 是的、LaunchPad 通过 USB 连接到您的 PC、而 DLP-7970ABP 连接到 LaunchPad。
    2. 在准备好开始多路复用器设计之前、您不需要任何其他硬件
    3. 是的、DLP-7970ABP 具有内置天线。 除非您想尝试更大的拓扑或开始多路复用器设计、否则不需要购买其他天线

    通过 DLP-7970ABP + MSP-EXP430G2 LaunchPad 进行设置、您可以测试所述的短程系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫

    它说 MSP-EXP430G2 Launchpad 不支持 Code Composor Studio for Mac OSX、这是我当前使用的操作系统。 我是否可以使用其他软件进行开发? 或者可能还有另一个满足 Mac 相同需求的 LaunchPad?

    谢谢、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我甚至不知道这一点、很高兴了解 Mac OSX 的未来...

    我将首先研究 CCS Cloud 是否可用于此目的。 固件很小、因此如果它与 Mac OSX 兼容、那么您应该可以正常工作。 不确定这是 CCS 侧还是仿真器侧的问题。

    接下来、如果由于无法识别仿真器而无法正常工作、并且您不需要修改固件、只想开箱即可评估它、则可以使用 CCS Uniflash 通过 Windows 计算机加载.out 文件。

    最后、如果您仅使用 ISO15693、则可以为您的用例重新使用特定的演示固件:

    这支持 ISO15693防冲突并且基于与 G2 LaunchPad 相同的 NFC 固件和堆栈。 不同之处在于、应用程序专门用于从 TI RF430FRL152H 传感器标签读取数据、因此您必须使用应用层来使其从普通标签读取数据。 您可能可以轻松地将 ISO15693演示应用从 sloa297固件移植到该项目、实际上、它是两个项目的 NFC_APP.c 中包含的应用层。 如果您想执行此操作并需要有关应用层移植的帮助、只需咨询即可。

    FR4133是一款更新版本的 LaunchPad、因此我怀疑它可以与 Mac OSX 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迈克尔-
    关于 CCS、它说得怎么样? (实际上、LP 不控制支持什么-我认为您会以其他方式看到消息-如果这实际上是一个真实的陈述)-因为 LP 没有任何智能来知道与它通信的操作系统或其他操作系统)

    请提供您在那里看到的内容的链接或快照、以便我们完全了解您在那里意味着什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Josh!

    我与 MSP430团队交谈、他们确认 G2 LaunchPad 在 Mac OSX 上不起作用。 它与 eZ-FET 的仿真器有关、Mac OSX 无法识别这些仿真器。 较新的 LaunchPad 不存在此问题、但 G2确实存在此问题。

    Michael、

    在本主题上、根据我稍后获得的一些反馈、CCS Cloud 不太可能为您提供太多帮助、但另一个可能的选择是使用第二个较新的 LaunchPad、它受 Mac OSX 支持、例如 MSP430F5529 LaunchPad、 并将其仿真器用于 G2 LaunchPad。 这需要拉动两块 LaunchPad 上仿真器的跳线、然后使用导线将较新 LaunchPad 的 eZ-FET 仿真器连接到 G2 LaunchPad 的 MCU。

    如果您想尝试一下、我可以快速接通电路板以验证其是否正常工作、并拍照以便您看到所需的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫

    是否可以将 G2具有的防碰撞 RFID 固件加载到 MSP430F5529? 如果不是、如果您提供一些说明没有太大问题、我有兴趣尝试这种接线方法。

    谢谢、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    这样做意味着必须移植固件。 我正在为您做这方面的工作、因为我有时间、但我需要另外一天。

    最初、我要发布要更改的内容、但我很快意识到、由于需要应用时钟系统更改、移植到 F5529相当复杂。 我应该让它明天起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫

    听起来不错。 我非常感谢您的帮助。 我的 F5529在我们发言时已经发货。

    谢谢、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我的工作主要是 UART、但它在输出数据方面有点困难。 如果您需要我已经拥有的读取标签和点亮 LED 的内容、我可以为您提供。 明天或星期四、我需要更乱地使用 UART。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫

    只是为了了解您正在处理的内容、您要将固件从 G2移植到 F5529? 完成后、我可以将 DLP-7970ABP BoosterPack 连接到 MSP-EXP430F5529 Launchpad? 您要移植的固件包含 ISO 15693防碰撞协议? 我非常感谢您的帮助。

    谢谢、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、正确。 我正在移植支持防碰撞功能的 SLOC297固件、最后要使用的硬件将是 DLP-7970ABP 和 MSP-EXP430F5529LP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    项目如下: e2e.ti.com/.../TRF7970ABP_5F00_F5529_5F00_RFID_5F00_Reader.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫

    非常感谢。 我很高兴在 F5529 Launchpad 到达时试用固件。

    谢谢、

    Mike