This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:如何将制造的天线与 RF430FRL152HEVM 连接?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/591647/rf430frl152hevm-how-do-i-connect-thefabricated-antenna-with-rf430frl152hevm

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152H

大家好、我是 Kim、我是韩国蔚山国家科学技术学院的研究生。

我正在为 NFC 芯片和模块制造天线。

几天前、我们购买了一个"RF430FRL152HEVM"模型来证明我们制造的天线。

我们的天线具有~13.56MHz 的谐振频率和~-10dB。 天线的外径为1.2 cm、内径为8 mm。 (我已连接天线信息、请进行检查)

我们切断 了 RF430FRL152HEVM 模型的天线部分、并将其与天线连接、但它们不工作。

(请检查我们的实验系统。)e2e.ti.com/.../Questions.pdf

我们认为我们的天线可以替代模块中内置的天线。

有什么问题吗? 还是我们制造的天线需要更具体的设计?

此致、

SO-Yun Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接天线时、是否还移除 EVM 上的电容器 C14?  该电容器是 EVM 天线调优的一部分。  如果您不拆卸天线、当您连接自己的天线时(看起来已完全调谐)、此附加电容将对系统进行调谐。

    如果您没有机会这样做、请查看有关天线设计的此文档:

    http://www.ti.com/lit/pdf/sloa217

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、当您检查天线的调优时、需要将 RF430FRL152H 连接到天线。 这是因为、即使您将天线设计为13.56MHz、RF430FRL152H 也具有需要考虑的内部电容。 因此、需要同时对器件和天线进行测试和调优。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们将天线连接到模块时、我们没有移除 C14。

    我们将尝试一下。 另外,我们在连接  RF430FRL152H 后再次检查天线 。

    感谢你的帮助。