This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2595:空闲状态下的电源

Guru**** 2520460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/591346/cc2595-power-in-idle-state

器件型号:CC2595

我的目标是提高北欧 nRF24L01+的输出功率。

提供的 VCC 为3.3伏。

如果我不使用使能引脚(Paen)、那么在无输入且 Paen=1时的电流消耗是多少?

是否存在用于将芯片正确连接到天线和发送器的电路?

谢谢、Enzo Ternavasio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Enzo、

    它在数据表中、我们可以在没有输入信号的情况下实现30mA 的电流消耗、但一切都是开启的。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是、在没有信号输入的情况下、30mA 电流过大。  

    减少它的唯一方法是禁用芯片?

    还是有一种 使用偏置的方法?

    Enzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Enzo、

    我不明白为什么您不仅仅使用 Paen 引脚、这就是为什么它在那里。 如果您使用 Paen = 0、则芯片将变为1uA。

    此致、
    /TA