This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:当4个从器件连接到一个主器件时、一个从器件的下拉电阻

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/590577/cc8530-drop-outs-of-one-slave-when-4-connected-to-one-master

器件型号:CC8530

对于我的应用、我需要最大值 容量、即4个从器件连接到具有44、1k PCM 带宽的主器件。 在此设置中、我遇到了一个问题、即从器件断开与主器件的连接、然后在 十几 秒或几十秒后重新连接。 实际上、我使用一个 PPath 二进制文件、该二进制文件是用一年多前可能有点旧的 PP-CFG 版本生成的。 TI 支持部门是否同时发现了此类问题,并且有可能在当前的 PP 配置器中进行了纠正?
如果没有,因为我可以想象这种行为可能 是由于各种原因 造成的,我应该收集什么信息来有效地诊断此问题?

此致、Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawel、

    我不知道这一问题是早已有报道的。

    您能更详细地描述一下您的设置和环境吗? 主设备和从设备之间的距离、定制硬件、楼宇类型、Wi-Fi 近端等
    它是否始终与您遇到问题的从器件相同?
    使用哪个版本的 PurePath 无线配置器来构建二进制文件?

    此致、
    Reidar