This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:如何修改 TRF7962A 软件中的 CRC 多项式?

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/590510/trf7962a-how-to-modify-the-crc-polynomial-in-trf7962a-software

器件型号:TRF7962A

您好:

我有问题、

我的 RFID 标签使用了不同的 CRC 多项式、例如0x1122。 但如何修改 TRF7962A 中的代码以及正确读取标签?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 RFID 标签使用了不同的 CRC-INIT、不是0xFFFF、而是0x1122。 但如何修改 TRF7962A 中的代码以及正确读取标签?



    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那是哪个 ISO15693卡? (好奇-已经在 RFID 领域工作了一段时间、从未遇到过这种特殊情况)
    如果下行链路和上行链路使用不同的 CRC、则必须将 ISO 控制寄存器位7设置为1 (以处理接收)、 然后使用0x90 (而不是0x91)将字符串发送出去、即0x8F、0x90、0x3D、传出的字节数、命令和 CRC。 (无论标签需要什么)
    然后、在中的 RX 上、您将获得标签响应、其中包含 CRC、因此您可以处理对它的检查。