This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970AEVM:设置发送模式

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/590349/trf7970aevm-setting-transmitting-modes

器件型号:TRF7970AEVM

我想对 TRF7970AEVM 应用一些测试。 它的 GUI 界面介绍了如何选择和发送不同调制方案的一些命令、但并未说明如何设置正确的传输模式以进行测试。

在以下情况下、我需要将信道设置为13、56Mhz 频带的主中心频率:

方案1最大传输(TX)功率下的未调制信号。

场景2至 n:在最大 TX 功率下支持不同调制(15693、14443A、FeliCa、…、n)的调制信号。

 

请告诉我如何使用此接口执行此操作、因为文档 TRF7970A 评估模块用户指南中未对此进行说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mutlu、

    ISO15693和 ISO14443A 使用 OOK 调制、因此只要您不发出命令、最大 TX 功率与仅针对上述任一标准设置射频场之间就没有任何区别。

    如果您使用 Set Protocol 为 ISO15693配置器件、RF 字段应在100%功率下打开、并将保持此状态、直到发出命令。 然后、如果您想查看命令的调制信号、可以发出轮询命令。 您也可以使用其他每种技术的轮询命令来查看调制信号。