请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970AEVM
我想对 TRF7970AEVM 应用一些测试。 它的 GUI 界面介绍了如何选择和发送不同调制方案的一些命令、但并未说明如何设置正确的传输模式以进行测试。
在以下情况下、我需要将信道设置为13、56Mhz 频带的主中心频率:
方案1:最大传输(TX)功率下的未调制信号。
场景2至 n:在最大 TX 功率下支持不同调制(15693、14443A、FeliCa、…、n)的调制信号。
请告诉我如何使用此接口执行此操作、因为文档 TRF7970A 评估模块用户指南中未对此进行说明。