This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC2650:需要有关实施所有物联网协议的帮助

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/589637/starterware-cc2650-need-help-in-imolementing-all-iot-protocols

器件型号:CC2650

工具/软件:Starterware

你(们)好。

我有一个传感器标签 cc2650,另一个支持 ZigBee、6LoWPAN、BLE 等的 cc2650无线电模块。

和 PHYGATE、ARM335x 网关。

我希望实施物联网系统、以读取传感器数据并将其发送到云、并满足以下要求:

使用读取 传感器数据:

1. BLE

2. 6LoWPAN

3、ZigBee

4.洛拉

使用以下命令将相同的信息发送到云:

MQTT

2.洛拉

3、ZigBee

6LoWPAN

根据我的理解,我需要有三个程序:

用于读取 cc2650接收的数据的代码(在某些情况下、另一个 cc2650模块连接到网关以从 sensortag 接收数据)

用于 BLE、6LoWPAN、Zigbee、Lora 的程序、用于在 sensortag 端发送传感器数据

用于初始化 MQTT、Lora、Zigbee、6LoWPAN 协议的程序、以便与标签建立连接、读取数据并将其发送到网关侧的命令提示符//屏幕。

是否有人可以帮助我将此与可用的必要文档和代码集成在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的目标是让您的器件同时实现所有这些协议、还是支持使用固件升级的开关协议栈? 使用我们的协议栈、由于闪存限制、在给定时间在此器件上运行多个协议是不可行的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不会。不能同时执行所有这些操作。
    我们有很多实验、根据房间的大小、我们需要选择合适的架构。
    我想知道如何从 sensortag 端和 BBboard 端为所有这些协议选择固件(用于读取传感器数据的客户端程序和服务器程序)


    开关协议堆栈也可以。
    我还有一些疑问。
    您是否根据我们的要求制作定制板(类似于 Beagle Bone)?
    如果是、我应该在印度联系谁?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不会。不能同时执行所有这些操作。
    我们有很多实验、根据房间的大小、我们需要选择合适的架构。
    我想知道如何从 sensortag 端和 BBboard 端为所有这些协议选择固件(用于读取传感器数据的客户端程序和服务器程序)