This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430FRL152H 示例代码有问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/589574/rf430frl152h-problem-with-rf430frl152h-example-code

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

下午好、团队成员。

我正在尝试使用 GPIO 端口(一个输出、一个输入)使 NFC 电容式传感器成为可能。 我已随 TRF7970A EVM 板(修订版4)一起购买 RF430FRL152H EVM (修订版1.01)

目的是利用   GPIO 中断对上升时间进行计数、从而测量电容的变化。

我是固件初学者。 因此、我第一步是了解 RF430FRL152H EVM (RF430) 出厂固件、 我找到了一个链接:

https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/nfc_rfid/f/667/p/432715/1689969#1689969

在这里、我有一个示例固件。 我对 RF430进行了编程、并按照 Alex 在2015年7月14日11:09PM 的建议测试了通信。  

结果如图所示:

我甚至没有得到错误响应。 请向我提供此问题的可能原因吗?

此外、ADC 读数似乎不再工作。 如果您能为我提供工厂源代码、以帮助我学习和理解基础知识、我会将其复制。

在 Alex 提供的代码中、有很多东西我不能用我的初学者的想法理解。 如果也可以提出有关这方面的问题, 请告诉我。 我需要专家的帮助。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    您附加的图像不会显示。 您能否使用此帮助程序文章中的步骤重试: e2e.ti.com/.../149.4-3-inserting-an-image-on-e2e
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Peter Lee99">我甚至没有得到错误响应。 您能否向我提供此问题的可能原因?[/报价]

    关于 TRF7970A EVM 控制 GUI、请确保您可以在"15693"页面上执行命令并在尝试测试命令之前获得响应。  需要这样才能正确设置 TRF7970AEVM、因为测试选项卡不会这样做。  这样做的方法是:

    1.点击库存

    2.单击"一个插槽"

    3.点击"高数据速率"

    4.单击"设置协议"按钮

    5.单击“执行”按钮

    6.在状态窗口中,您应该会看到一个包含 UID 的响应。  这意味着收到了正确的响应。

    使用"Test"选项卡进行下一个测试。

    [引用 user="Peter Lee99">此外、ADC 读数似乎不再工作。 如果您可以为我提供工厂源代码、以帮助我学习和理解基本原理、我会将其复制。

    出厂源代码、可在以下产品页面的示例固件项目中找到: http://www.ti.com/product/RF430FRL152H

    在软件部分下、将下载固件。  下载完成后、选择"SensorHub 项目"并对 EVM 进行编程。

    如果使用"15693"选项卡确实会导致有效响应、则 EVM 可能存在一些配置问题。

    如果您正在射频场之外运行开关 S6、请确保其位于"电池"位置。  还将 S3设置为"M"侧。  如果您是通过调试器或 USB 供电运行它、则将 S6设置为"电源"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex。

    非常有帮助。

    我将从这里开始!  

    此致、

    Peter