请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC8530 你(们)好
我也已经阅读了 cc8530的数据表和用户手册、但我仍然有几个问题、希望有人可以回答。 我希望使用 cc8530在一台主机和多个从机之间同时连接音频通道和边数据通道。 但我需要了解一些详细信息、以便进行延迟计算。
- 和多个从器件。 如果两个从器件订阅相同的信道 ID、它们是否都必须破解音频? 或者、它们是否都必须破解音频、否则会重新传输? 如果音频被重新传输、那么对其进行攻击的从器件是否不会重放重新传输?
- 是否可以限制重试音频数据包? 我们是否可以让它完全不重试(因此、从器件将具有静默周期)?
- 是否可以更改已静默的从设备取消配对之前的时间? 它的默认值是多少?
- 和多个从器件进行通信。 我们如何将同一数据报广播到多个从站(我们是否使用特殊的"广播"地址)? 通过广播、是否所有注册的从站都必须对数据包进行攻击(以便它不会停留并阻止 FIFO 和所有后续传输)?
我知道我在这里要求提供大量详细信息、但我需要了解系统如何处理广播以及单个从站何时超出范围(它如何影响仍然存在的从站)。
感谢您提供的任何信息!
Brian