This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIMAC 是否支持 GTS?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TIMAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/589182/does-timac-support-gts

主题中讨论的其他器件:TIMAC

 大家好、

TIMAC 的当前版本是否 支持 GTS?

我浏览了 mac_api.h、但它没有 MLME-GTS.Request 的原型、也没有 MLME-GTS.CONFIRM 和 MLME-GTS.indication 的定义。

使用的 TIMAC 版本为 1-05-02。

 

 谢谢

Mahadev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    由于 TIMAC 1.5.2仅支持2.4GHz 无线电、因此我将此主题移至2.4GHz 论坛。

    ~Brocklobsta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、TIMAC 1.5.2目前不支持 GTS。

    ~Brocklobsta