This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:ADC 引脚

Guru**** 2608855 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/588669/rf430frl152h-adc-pins

器件型号:RF430FRL152H

大家好、我对 RF430FRL152H 的 ADC 引脚有几个问题

1、有3个 ADC 管脚(ADC0、ADC1、ADC2)、它们之间是否有差异?

2.对于三个 ADC 引脚、它们是否都具有0-0.9V 的输入电压范围?

3.如果此引脚与传感器相连、是否有任何可用的软件可以读取 ADC 电压信息随时间变化的情况?

4.是否建议与 ADC 引脚连接的信号不应超过1Hz?  如果信号超过1Hz、是否还有其他可使用的选项?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rujie,

    1) 1) ADC1和 ADC2可用作电阻偏置引脚、用于连接热敏电阻。 ADC0没有此功能。

    2) 2)正确。

    3) 3)如果您想在 RF430FRL 侧进行这些计算、我不认为是这样的、但是 RF430FRL152HEVM GUI 有一个演示模式来展示这种应用。 通常、您需要在通过 NFC 接收数据后进行计算或转换、因为 FRL 的存储器有限。

    4) 4)正确、Sigma-Delta 14位 ADC 是慢采集。 主要用例是测量直流信号、而不是快速移动的信号。 根据信号的速度、您可能需要使用外部 ADC 并通过 I2C 或 SPI 进行连接。

    您可以在以下有关 ADC 的问题上找到 TRM 的帮助: www.ti.com/.../slau506.pdf -讨论 SD14 ADC 的第10部分。