This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:如何连接 SPI 数字传感器?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/586529/rf430frl152hevm-how-to-connect-an-spi-digital-sensor

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

我在论坛上搜索了这个可能是虚假的问题、但没有找到明确的答案: 我在 RF430FRL152HEVM 方面遇到了一些困难。 我想将 SPI 数字压力传感器连接到电路板、但我不知道应该使用哪个引脚、因为我在互联网上找不到任何引脚图。  RF430FRL152H 有一个引脚映射 、但不是针对整个电路板的映射、对于这个映射、用户指南中只有一个原理图(我实际上需要引脚1.0至1.4)。 我想首先、引脚是两侧的20个引脚、但似乎它们用于这个" Booster Pack"。。

有人可以帮帮我吗? 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RF430FRL152HEVM 用户指南  

    http://www.ti.com/lit/ug/slau607/slau607.pdf

    提供了 EVM 的完整原理图。  如果很难阅读原理图、以下是一个更好的方法:

    https://www.ti.com/seclit/df/tidrex0/tidrex0.pdf

    所有 SPI/I2C 信号均可通过 BoosterPack 连接器进行接口连接。

    P1.0-P1.3具有双向电平转换器。  P1.4仅为输出。

    对于定制 SPI 传感器、请使用 SensorHub 示例为该传感器开发您自己的驱动程序。

    此外、从 EVM 中移除 R20以启用 SPI 模式。

    需要将开关 P1.7设置为"S"侧或低电平以启用数字传感器模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供这些信息、我们找到了所有引脚。

    -当您说删除 R20时,是否意味着在程序中添加特定行或手动删除它?

    - P1.4似乎属于 MSP-FET 使用的引脚、我猜这意味着我必须在器件中注入代码、然后移除 MSP-FET 以使用该引脚?

    -另外一个问题是,我将设备连接到 PC,并且设备已被识别,没有任何问题。 但是、我在 Mac (El Capitan、CCS 7.1)中进行了尝试、每次启动调试会话时、CCS 都会说"

    MSP430:连接到目标时出错:未知设备"。 您认为这与 macOS 有任何关系吗?  

    很抱歉所有这些问题、但我是本课程的真正初学者^^

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="user4942955"]当您说删除 R20时,意味着在程序中添加特定行或手动删除它?

    R20是 RF430FRL152HEVM 上的电阻器。

    [引用 user4942955"] P1.4似乎属于 MSP-FET 使用的引脚,我想这意味着我必须在器件中注入代码,然后移除 MSP-FET 才能使用该引脚?

    是的。  连接 MSP-FET 时、您需要确保 P1.4其他功能不会干扰 JTAG 通信。

    [引用 user="user4942955"]

    另一个问题是、我将器件连接到 PC、并且器件被识别、没有任何问题。 但是、我在 Mac (El Capitan、CCS 7.1)中进行了尝试、每次启动调试会话时、CCS 都会说"

    MSP430:连接到目标时出错:未知设备"。 您认为这与 macOS 有任何关系吗?  

    [/报价]

    确保 EVM 上的开关 S6设置为"电源"模式。  我认为它与 macOS 没有任何关系。