This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2543:频率扩展容差

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/588213/cc2543-frequency-spread-tolerance

器件型号:CC2543

我的两个 CC2543器件之间存在通信问题。

几乎20%的按钮 通信未正确接收。

两个 CC2543器件之间的可靠通信在2Mbps、320kHz 偏差下以7字节有效载荷运行、我们可以实现多远的通信? 它在自动模式下运行、在 com 出现故障时进行10次重新传输。 并且仍然没有收到~20%的 COM。
我们使用频谱分析仪测量了两侧的基带频率。 结果是:

发送器- 2420、06MHz

接收器- 2420、25MHz


我在数据表中找到了这一点。 这也是我们对产品的预期吗? 300kHz 容差?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Grusmacka、

    该器件可承受数据表中列出的高达+/- 300kHz 的失调电压。 这在您的设置中似乎是正常的。 话虽如此、接收器上的250kHz 偏移量很大。 是否确定已正确调整32MHz 晶体?

    您是否尝试在您的设备上运行我们的 PER 测试? www.ti.com/.../swrc251 还是 SmartRF Studio?

    此致、
    Fredrik