This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1125:MSP-Exp430g2和 CC1125之间的 SPI 通信

Guru**** 2814295 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/588172/ccs-cc1125-spi-communication-between-msp-exp430g2-and-cc1125

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

      我正在尝试了解器件 CC1125。 首先、我尝试在我的控制器(MSP430G2553)和器件 CC1125之间进行通信。 我只是在单次访问模式下尝试读取寄存器(IOCFG3寄存器)(我认为我必须发送0x80)。 那么、我应该得到的值应该是0x06、对吧? 我得到的是 MISO 线路中的0x80。 当我发送0x30 (复位选通信号)时、我在 MISO 线路中得到0x15或0x30。我对连接、时钟和芯片选择切换进行了两次检查。 请在这里帮助我。 我在这方面很新。 我们将感谢您提供任何意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、  

    在此文件夹下、我们发布了一些适用于 CC112x 和 MSP430器件的基本驱动程序、还包含了 G2系列器件。

    请查看这是否对您有所帮助。

    此致、
    /TA